„Wir haben heute einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu dem neuen Stadtteil der Zukunft erreicht.", verkündet Stefan Kögl, General Manager des Siemensstadt Square Projekts und Mitglied der Wettbewerbs-Jury. Nach einer intensiven Jurysitzung steht der Gewinner des Freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Gestaltung des Quartiereingangs nun fest. Das zukünftige Entrée in die Siemensstadt Square wird nach einem Entwurf des Büros Greenbox Landschaftsarchitekten Schäfer + Pieper PartG mbB aus Köln gestaltet. Eine wichtige Aufgabe, denn das Entrée ist das Gesicht des neuen Stadtteils und hat damit besondere Bedeutung.

Die sechs am Wettbewerb teilnehmenden Landschaftsarchitekturbüros waren aufgefordert, einen spannenden Übergang vom Rohrdamm im Osten bis zum zukünftigen Boulevard im Westen zu schaffen. Einen öffentlich zugänglichen Info-Pavillon galt es mitzudenken. Dabei sollten nicht nur Vorschläge zur Raumfolge und zu Materialien erarbeitet werden. Auch Anforderungen wie klima- und artengerechten Bepflanzung, Regenwassermanagement, Barrierefreiheit, Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz sowie öffentliche Nutzungsmöglichkeiten, sollten die Entwürfe gerecht werden. Außerdem sind auch Hinweise und Anregungen aus der Öffentlichkeit in die Auslobung mit eingeflossen.

„Der Gewinnerentwurf ist in der Struktur klar gegliedert und bietet seinen zukünftigen Nutzern eine abwechslungsreiche Vielfalt an unterschiedlichen barrierefreien Raumqualitäten und schafft eine selbstverständliche Verknüpfung mit der Nachbarschaft – die Menschen werden sich hier wohl fühlen. Es wird zudem eine hohe Klima Resilienz erzeugt mit einem geringen Versiegelungsgrad, ausgewogener Pflanzenwahl und einem durchdachten Regenwassermanagement.“ sagte Stefan Kögl.
Die Entwürfe bleiben aber nicht geheim. Sie werden ab Mitte Februar im Siemens Verwaltungsgebäude, Rohrdamm 85, 13629 Berlin für die Öffentlichkeit ausgestellt. Parallel dazu haben nördlich des Siemens-Verwaltungsgebäudes bereits die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen für Siemensstadt Square begonnen. Es geht voran.